This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10098:PMP10098 不使用 20V 交流输入电源启动

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1560488/pmp10098-pmp10098-does-not-start-with-20v-ac-input-supply

部件号:PMP10098


工具/软件:

您好、

PMP10098 在空载和负载下不采用 20V 交流输入启动。

当转换器尝试启动时、输入电压会下降。  

原因可能是什么?

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    在哪里测量电压? 您的实验室电源和电路板之间的电缆需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C9 两端的电压为 28V 直流。

    您的实验室电源和电路板之间的电缆需要多长时间?

    -->小于 1 米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    我曾查看过原理图、它看起来像一种恒流 UVLO 电路。 R2 设置为 C16 充电的电流。 R5/R13 定义了阈值电压也是导通 Q1 的电压。 首先、我建议增大 R13(例如 40k Ω)。 接下来、您还可以通过减小 R2(例如 35k Ω)来增加恒定电流。 更改后、请检查所有电压、以确保不超过器件和控制器的额定电压。 以防万一、您可以添加一个额外的齐纳二极管也会钳制电压。  

    谢谢、

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    原因可能是实验室电源和电路板之间的电缆较长。 在哪里准确地测量电压? 您是否已完成下面提到的所有更改?

    此致、

    Florian