This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:输出电流不超过 1.8A、设计用于 5V/5A

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1571136/tps61088-output-current-not-exceeding-1-8a-designed-for-5v-5a

部件号:TPS61088


工具/软件:

尊敬的团队:

我设计了一个升压转换器来通过锂离子电池为 Raspberry Pi 供电、但 TPS61088 的输出不超过~1.8A
一旦电流超过 1.8A、电压降至 3.5V 以下。I 将工作台电源连接到 VBAT (3.6V) 并通过电子负载检查输出;结果仍然相同。
我是在原理图中犯了任何明显的错误、还是可能是由于电感器中的电流饱和所致?
我尝试将 R51 更改为 50K、但没有太大变化。  
BTW、EN 引脚由 TPS3840DL31DBVR 驱动。

非常感谢您的支持。


谢谢
Shrawan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    支持此设备的专家现在正在度假。

    假日后将支持此 E2E 主题。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shrawan、

    只有在增加 VILIM 上的电阻器时、才能降低电流限值、不能将其增加到高于数据表电气特性中给出的值。

    请尝试增加开关频率、并检查最大输出电流是否会增加。 这指向峰值电流限值。

    另外、请检查电感器的电感是否随电流(这是典型值)而减小。 可能有助于选择电感减小较低的电感器。

    此致、
    Brigitte