This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:充电器和 BMS IC 建议

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568437/pmp41115-charger-and-bms-ic-recommendation

器件型号:PMP41115
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ76907

工具/软件:

您好、

我们正在设计电池充电器和 BMS、用于为锂离子 7s2p 电池充电。 电池组充电器必须接受 USB PB 3.1 (240W) 并安全地为电池充电。 BMS 必须利用标准保护 (UV、OV、OC、OT...) 来监督电芯的充电、平衡并保护这些电芯。 理想情况下、充电器和 BMS IC 是独立的、无需 MCU 主机即可配置和运行。 充电过程必须在 USB PD 3.1 电源存在时开始、并在电芯充满电时结束。 电池组在不充电时为 LED 负载供电。 负载直接由电池包供电(无需 USB OTG)。

另外需要考虑的一点是、我们在总 PCB 空间方面非常有限、因此最好采用能够在尽可能小的 PCB 面积下满足所有要求的解决方案。

以下是系统要求列表:

1.充电器接受 UCB PD 3.1 240 W 和任何较低版本的 PD。

2.使用标准保护 (UV、OV、OC、OT...) 再次保护电芯损坏

3.为 LED 负载供电,并在电池电压低于安全限值时安全切断电池电源。

感谢您的推荐!

此致、

Samo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    我不确定您的问题是什么? 我认为该参考设计应满足您的要求、但需要由您进行验证。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我想了解有关充电器 IC 和 BMS IC 的建议。 该参考设计仅充电。

    此外、该参考设计指出、该充电器支持对 μ 10~12 电池充电。 我的应用有 7 节串联电池、我想问它是否也适用于 7 节串联电池。

    此致、

    Samo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samo、您仍然可以使用此设计 BQ25756 中的相同充电器 IC、它也支持 7 节电池。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 对于如何实施 BMS、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25756 负责所有充电算法。 还具有以下特性:

    用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC

    •高安全集成–可调节输入过压和欠压保护–电池过压和过流保护–充电安全计时器–电池短路保护–热关断

    •状态输出–适配器存在状态 (PG)–充电器操作状态 (STAT1、STAT2)

    您还需要哪些其他功能? 二级保护? 我认为 BQ 器件将解决您的所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 纵观 BQ25756  、它只对整个电池包提供电压和电流保护、而不是对单个电芯提供保护。 我也没有注意到、它支持电芯平衡、这是 BMS 的一个基本特性。 电压和电流保护的工作原理是禁用降压/升压 FET、但这没有什么作用、因为我的应用中的负载直接连接到电池包、而不是像 USB OTG 那样通过降压/升压级连接。

    因此、我仍然需要一种方法来实现电芯保护功能 (OV、UV)、电芯均衡以及电池包电压和电流保护。 这就是我要求 BMS IC 提供建议的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个参考设计可提供所有这些功能、但需要一个 MCU。 请查看

    https://www.ti.com/tool/PMP23329

    我们还有 BQ76907 等一些器件可能适用于您的应用。

    谢谢、

    R2 的一部分