This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00688:采用平面变压器的 1W 隔离式电源参考设计

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1572465/tida-00688-1-w-isolated-power-supply-with-planar-transformer-reference-design

器件型号:TIDA-00688


工具/软件:

尊敬的团队:

   我在汽车领域工作、 我们有兴趣在我们的产品中实现平面变压器。 但在此之前、我们想更深入地了解设计。 是否可以获得此开发板“采用平面变压器的 1W 隔离式电源参考设计“? 如果我们能在这方面获得一些技术专长、那将是很好的。

谢谢。此致、

Ravi

EE- BorgWarner-新加坡