This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30440:PMP30440 的设计是否可用于输出 10V 至 100V 的可变电压?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30440, SN6501, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1572636/pmp30440-can-the-design-of-pmp30440-be-used-to-output-variable-10v-to-100v

部件号:PMP30440
主题中讨论的其他器件: SN6501SN6507

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments:

我是 Calvin、我的团队对 提供 10V 至 100V 可变电压的设计很感兴趣、于是找到了 PMP30440 的设计。 在该参考设计中、它用于输入 24V 电压并输出 12V 电压。 在使用相同元件的情况下、是否可以将其用于输入 200V(来自电源)并输出 100V? 输入 20V 和输出 10V?

如果需要更改部件、我的团队会乐于接受建议。

我们期待着你的答复。

谢谢你。

此致、

卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalvin、

    您的情况下所需的输出电流(或功率)是多少?

    请注意、基于 SN6501 的 PMP30440 是一款非稳压推挽式转换器。

    例如、如果 Vin 在 10V - 100V 的范围内可变、那么如果变压器匝数比为 1:1、理想情况下您将获得与输入相同的电压、因此可变 10V - 100V 输出。

    如果输入电压是恒定的或处于不同的电压范围内、您可以获得恒定的 Vout。

    请告诉我一些有关输出电流和输入电压范围的更多信息。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    所需的输出电流至少为 20mA。 让我澄清一下可变 Vin、这意味着提供 Vin 的电源、可在 20V - 200V 范围内调整。 例如、Vin = 20V(以实现 10V 输出)、它将保持恒定的 20V、直到电路停止运行、然后可以对 Vin = 200V(以实现 100V 输出)进行调整、这将用于另一次运行。 这并不意味着当电路运行时 Vin 会发生变化。

    如果您可以提供有关如何控制电流限制的建议、这也会有所帮助。 我计划使用 750317331 来实现接近 2:1 的匝数比、希望有助于提高输出电流、这是否可行?

    谢谢你。

    期待您的答复。

    此致、
    卡尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡尔文:

    我了解您关于可变 Vin 的观点、在这种情况下、值不是动态变化、而是通过在电源的输入端施加不同的电压来实现。

    理论上、PMP30440 可以在这些条件下工作、但变压器  750317331 并不适用、主要是因为磁化电感过低。  

    对于 200Vin 而言、选择在 24Vin 下工作的变压器磁化电感过低。

    因此、如果您要使用 PMP30440 作为设计的起点、我建议按照以下步骤操作:

    1) 使用 SN6505 或 SN6507 代替 SN6501;–05 具有集成的峰值电流限制、从而更好地保护内部和外部 FET、并且 SN6507 可提供更高的电压(例如 12V);这样、Q1 和 Q2 的 VGS 将更高、并且在驱动时都会完全增强。 由于 VGS 上只有 5V 电压、因此很难找到完全增强型的高压 FET。

    2) 将 Q1 和 Q2 替换为电压更高的 MOSFET;这些 MOSFET 的额定电压应大于 Vin_max + spike 的两倍、因此您最终将使用额定电压为 500V 或 600V 的 FET。 对于更多地选择这些 FET、我建议使用 SN6507。

    3) 使用线性稳压器为 SN650x 的 VCC 供电。 当然、让 Vin = 200V 并在 VCC 上提供 5V 电压将是有损耗的、因此我建议正确计算损耗

    4) 最重要的是:按照 SN650x 部分中所述的准则计算磁化电流;可能您最终会得到一个具有 5mH...10mH 电感的变压器、这将具有高 RDC 电阻和高传导损耗、除非您使用一个相当大的变压器。

    我希望我的描述有所帮助。

    此致、

    Roberto