This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600EVM:关于 PMP11064 设计参数的技术说明

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1562743/ucc25600evm-technical-clarification-on-pmp11064-design-parameters

器件型号:UCC25600EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

 

我正在查看 PMP11064 评估板 设计、并想阐明一些设计注意事项:

 

反激式 (UCC28910D):

  • 在初级电感计算期间、假设的纹波电流值是多少?
  • 我计算出的初级电感值与设计不一致、因此我想了解设计基础。

 

LLC (UCC25600D):

  • 为此设计选择了哪些高谐振频率和低谐振频率?
  • 您能否详细说明用于确定这些值的设计方法或标准?

 

PFC 级:

  • 电感器设计中假设了什么纹波电流?

 

您的意见将有助于我协调计算与参考设计。

 

此致、
Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:  

    我可以回复  UCC25600D 器件。 请等待 1-2 天、等待我的回复。

    对于其他器件、请在该器件型号上创建其他主题。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你好。 我的帖子大约在 21 天前、但我还没有收到您团队的任何回复。 请帮助检查。 非常感谢。

    此致、

    Anand Matta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    指定  UCC25600D、最大频率为 153kHz、最小频率为 97kHz。  

    您可以使用 UCC25640x 或 UCC25661x 设计计算器选择谐振回路参数。

    此致、

    Sougata