This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01187:OPA2356

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, OPA2356, OPA857, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565886/tida-01187-opa2356

器件型号:TIDA-01187
Thread 中讨论的其他器件:OPA2356、THS4541、 OPA857TLV3601

工具/软件:

此问题已澄清

 TIDA-01187:基于 TIDA-01187 的设计的原理图审阅、使用 THS4541 作为单端输出 

我完全使用相同的原理图和实现我的电路板现在,但不幸的是,我不能看到从 OPA2356 预期的输出,为什么这样?

下面的概率部分,我的怀疑是与 THS4541 和 OPA2356 之间的耦合

更新:我已经看到后电容器 C49 和 C51 在示波器上的输出,脉冲形状在这之后衰减,否则输出 wafeform 是完美的在 C50 上,我觉得是罪魁祸首,我是否可以移除 49.9E 和 0.1uF 电容器并短接路径? 我觉得应该解决这个问题,还是有更好的选择? 是在 OPA2356 之前的差分至单端转换路径需要直流耦合、请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

     是的、您可以纠正这个问题、那就是交流耦合电容器。 原因是 OPA2356 采用单电源配置、如果在双电源配置中使用、它就可以正常工作。  在常规检测中、差分至单端转换路径不需要直流耦合、但由于 OPA2356 采用 3.3V 单电源、因此需要直流电压来偏置电压、因为如果共模为 0V、它会饱和并且无法正常工作。  

      另一种方法是保持交流耦合电容器、然后在放大器的+IN 引脚处添加电压偏置、但要轻松解决问题、最好采取上述方法。  

    谢谢您、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    我的 VCM 为 1V

    我移除 THS 和以下输出端子之间的 1p 电容器是输出电压

    在-ve 端子处

    在+ve 端子处

    如果我看到+ve 端的输出是-ve 端的两倍、我不确定原因

    我在 OPA 的输出端看不到任何输出

    我曾尝试移除耦合电容器、使焊盘短路、输出没有任何变化、

    我尝试了耦合电容器保持 0.1uF、在该设置下、输出仅适用于 200nS 及以下的光脉冲宽度、如果 PW 增加、输出将关闭。

    在上述设置中、输出只有 20ns 的脉冲。

    请把一些光照在我的错地方

    在仿真中、移除耦合电容器也会导致输出消失

    我严格信任仿真,并把 49.9 欧姆串联与 0.1uF ,但在现实中输出是什么

    因此耦合电容器可能不是问题、问题出在其他方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

     感谢您提供的其他详细信息、是的、由于双输出、它看起来像其他部分关闭了。

     上述示波器屏幕截图来自 C50+和 VOUT — 从原理图中移除 VOUT 后。 您是否还可以从 OUT-和 OUT+节点提供示波器屏幕截图?

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在没有示波器屏幕截图、但可以说、输出仅为仿真结果

    在 OUT+上、摆幅以 mV 为单位、在 OUT-上、摆幅几乎为 1V、我认为、输入来自 TIA OPA857

    我认为这不是问题。

    是否需要任何其他示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

     是否低于您在电路板上设置的正确配置?

      FDA 将输出共模电压设置为约 0.94V。 该输出电压在放大器的输出端将变为负值。 如果重新添加交流耦合电容器、它 将如下所示、这是放大器的负输入、这将超出放大器的输入和输出。

      遗憾的是、解决此问题的唯一解决方案是在差分放大器上使用双电源、高于该电源的输入源将是 3V 至–2V 电源。 或者向两个放大器的 VIN+引脚添加电压偏置。  

      我知道这对您来说是不可能的、对此给您带来的不便深表歉意。 我将进行重新设计、或许可以移除 FDA、并在 OPA857 与比较器之间使用单通道差分放大器。 我将进行重新设计、并将通过星期一更新您的最新信息。 请告诉我这个重新设计方向对您是否可行。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我不能将输出直接连接到比较器、Vref 我可以在这里环绕 1V+?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、  

     遗憾的是、这也不起作用、因为与将 VOCM 引脚设置为+值类似、它将在双通道放大器处反相、这将导致 0V 差值:

     唯一可行的方法是在此处添加一个无法用在电路板上的电压基准、因为它很可能连接到接地平面:

     抱歉、我还无法进行重新设计、我将在明天处理并向您发送更新。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将比较器 TLV3601 的基准电压设置为 1.2V、并从 FDA THS 的+ve 输出获取输出、它是有效的、可以观察到一些阻尼、但我能够管理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

     哦、我明白您的意思、我误解了、认为 1V 电压会连接回 THS 输出。 是的、这目前是可行的、但这种方法的问题是、由于使用一个输出、失真性能将不会很好。

     如果您能够重新旋转电路板、您是否希望我帮助进行重新设计?

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我肯定需要一个无干扰 FDA 来进行单端输出到比较器的转换、现在我将管理这项工作、请在重新设计时提供指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

     我很高兴您找到了适合您测试的解决方案。 我们将进行重新设计并对其进行审查、我将在最后向您反馈最新信息

    谢谢您、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试将 THS 的输出直接连接到比较器时、由于增益峰值处于我的要求、我不能依赖它、但如果有办法降低增益峰值、我可以避免由于阈值较低而发生的多个脉冲、希望您理解我的意思、因为会出现次谐波峰值、比较器将在我拥有的脉冲旁边生成新脉冲

    我的 PW 是 1US-20us、但上升时间必须保持在 1ns

    我的 PRF 为 1ms 至 20ms

    但无需在 Rx 上维护 PW、因此我通过拆除 OPA2356 电路并将变压器后面移植回来、切换回变压器方法

    我不理解的是 、当我降低比较器 TLV3601 的基准电压时、脉冲宽度也在变压器输出处减小、为什么会发生这种情况?

    下面是变压器输出的屏幕截图、该屏幕截图进入比较器、光电二极管上给出的输入为 1us PW 和 20ms PRF

    这里的蓝色表示变压器输出、粉色表示比较器输出

    现在发生的情况是、即使比较器的输入发生变化、比较器输出在下降沿不稳定、我在比较器的输出端看到如下所示的伪脉冲

    有时会更大、目前我的基准为 800mV、根据我的设计、比较器不应再次通过第二个上升脉冲

    请帮助了解发生该问题的原因、是由比较器输出电路引起的吗? 用于 RC 电路的信号丢失。

    还是比较器速度快? 是否有任何与引脚等效的低速比较器? 我无法理解这种性能、我认为这完全是由于比较器造成的、因为您可以看到比较器的输入没有任何信号变化。