This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23546:PMP23546 电压栅栏调节器功能

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23546, TPS7H5020-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1568449/pmp23546-pmp23546-voltage-rerfence-regulator-function

器件型号:PMP23546
Thread 中讨论的其他器件: TPS7H5020-SEP

工具/软件:

您好:
1) 我看到 Q1 和 U1 与 R9/R10 被用作线性稳压器, Vout ~ 10V,为什么不是 12V?
为什么它随后通过二极管连接到+12Vp?

2) R20 和 R21 是虚拟负载,在实际应用中,它们应该被移除?  
或者、他们会消耗最小的电流量来保持稳压稳定?  


谢谢!  
Mohamed



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    线性稳压器用于启动。 反激式启动并运行后、使用反激式生成的 12VP 来偏置反激式控制器。

    2.电阻器用于改善本设计中两个输出的交叉调节。 PSR 反激式转换器的一个常见缺点是、如果非稳压输出保持空载、其放大效果会受到影响、并且虚拟负载也会提供帮助。 由于控制器将在运行过程中消耗电流、因此将该负载连接到 12Vp 有助于减少该输出所需的虚拟负载量。

    谢谢、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  
    感谢您的回复、对于第二点、您如何调整这些电阻器的大小?
    如果我们想使用辅助负电源、是否可以使用相同的原理图、但在次级侧添加另一个绕组、则会显示现在存在的情况、如下图所示? 当前评级会受到怎样的影响?

    谢谢!  
    Mohamed
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    电阻值将取决于保持在特定调节范围内所需的负载大小。 最好在实验室中完成此操作、在实验室中调整多个输出之间的交叉负载、直到 Vout 范围保持在首选范围内。 然后、在确定尺寸时、应考虑电阻在其工作电压下产生的功率损耗。 由于交叉负载取决于变压器绕组结构、因此很难进行精确的计算或仿真。

    +/-输出是否具有相同的电压和电流应力? 我们有另一个电路、您在次级侧的开关节点之间添加了一个陶瓷电容器、这实际上有助于实现交叉调节并减少所需的预负载量。 以下链接指向 EDN 上的电源设计小贴士 85: https://www.edn.com/power-tips-85-adding-a-single-capacitor-to-improve-cross-regulation-in-dual-output-flyback-power-supplies/

    图 1 突出显示了您应该考虑使用的设计。

    谢谢、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  
    感谢这篇文章、它们的电压可能相同、+ve 电流可能更高、可能是负电流的 1-3 倍。
    我在图 3 中看到虚拟电阻器是几十年不同的,电流越大,电阻器值越小吗?

    此参考设计的电流能力是多少?
    考虑到 1 PRI-AUX、2 SEC 一个+ve 电压和另一个-ve 电压、它最多可以支持多少安培?

    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    在图 3 中、电阻器是实际负载。 使用相隔几十年的电阻器进行仿真的目的用于强调在极端负载条件下输出电压如何保持稳压。 在实践中、所需的实际虚拟负载要高得多。

    PMP23546 专为 2.4W 最大负载而设计、但我在设计中增加了一些余量、以便在需要时可以增加。

    谢谢、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  
    谢谢你的信息,多少是这个余量?  
    因此、对于我们的用例、由于我们的电压为 3x12V、每个都应该具有最大的 70mA、如果一个 12V 电压轨比另一个电压轨消耗更多。 您发送给我的这个电源提示链接应该用于调整交叉调节。 当我们将其用于全桥参考设计时、我们应该会很快收到该问题、然后如果有任何其他问题、我们会尽快收到该问题。  

    谢谢!  
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我将初级侧设计为处理 5W 负载的情况。

    正确、这应该适用于更多的输出数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  
    1) 网带。 为什么不在原理图上将 PGND 和 AGND 直接相互连接?  
    2) 您是否有记录设计流程的应用手册或 Excel 工作表?  
    使用它来扩展此设计、从而满足我们具有更高电流和额外负次级电压的应用要求会有所帮助。  

    谢谢!   
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    1. 如果 GaN FET 的快速转换产生噪声、我想将接地端保持隔离。 在测试中、这在这个功率级别似乎并不是完全必要的。
    2. TPS7H5020-SEP 的数据表提供了完整的设计指导、可用于创建本设计。 还讨论了如何在电路中使用 AGND 和 PGND 部分。

    谢谢、

    John