This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41139:有关 PMP41078 磁性元件的信息

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41078, PMP41139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1566745/pmp41139-information-regarding-the-magnetics-of-the-pmp41078

器件型号:PMP41139
主题中讨论的其他器件:PMP41078

工具/软件:

是否有任何有关磁性元件(变压器和谐振电感器)的更多信息可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对 PMP41139 或 PMP41078 哪一个设计感兴趣?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更具体地说、我们至少要寻找数据表中的是变压器数据表和漏电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    很抱歉晚回复。 变压器信息已发送给您的现场应用工程师。 请联系他索取文件。 谢谢。

    此致、

    Forest Fu