This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:如何通信/配置此评估板

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1571937/pmp41115-how-do-i-communicate-configure-this-eval-board

器件型号:PMP41115
主题: TPS26750 中讨论的其他器件

工具/软件:

我已经下载光绘文件并手动构建了 PMP41115 评估板。 我找不到任何有关如何连接该器件并使用 USBCPD 自定义工具将配置写入该器件的文档。 有两个 I2C 端口、这两个端口似乎都不会产生任何结果。 我使用的是通用 USB 转 I2C 接口。 这会起作用吗、还是我需要一些具体的东西? 请提供任何有关文档的帮助或指导。

谢谢... Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、TI 是否对这个问题有任何答复? 您是否成功自己取得了进一步的成果? 我也想使用该参考设计、但我不了解您使用 USB PD IC 的定制工具配置该参考设计的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨莫… TI 无帮助或回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用哪种适配器将 PC 连接到评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将评估板上的 USB-C 端口连接到运行配置工具的 PC。 我已尝试获得有关应使用哪个端口进行配置的帮助:1) USB 或 2) i2c

    我购买了 USB 转 I2C 转换器、但无法使其正常工作。

    根据我的读数、似乎如果我将 PMP41115 连接到计算机上的 USB-C 端口、则会在工具的“选项“部分创建一个串行端口。 这意味着、可能安装了 Texas Instruments USB 驱动程序。

    如果你有任何问题,请告诉我,我也会为你做同样的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick

    附件是 PMP41115 的二进制文件、您可以尝试刷写、我在 TPS26750 AE 帮助您获得了本参考设计中的软件支持、它们有助于支持 Aardvark 和一个称为“闪存中心“的软件、用于通过 J3 PIN6&8 上的 I2C 端口刷写二进制文件。

    有关如何刷写中断的详细信息、请联系 TPS26750 应用工程师以获得更多支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS26750_5F00_BQ25756_5F00_240W_5F00_DRP_5F00_Config_5F00_02.bin