This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41062:请求零部件的拾取和放置文件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1572746/pmp41062-request-for-pick-and-place-files-for-components

器件型号:PMP41062


工具/软件:

你(们)好

  请在 PMP41062 网页 PMP41062 参考设计|德州仪器 TI.com 上提供光绘文件和 BOM。

但是、是否可以为组件提供“拾取和放置“/"组件“组件放置列表“文件?  

我在电子表格中寻找这种格式(如果可能的话)作为示例

名称 中 X 中部 Y 程序 旋转方向
C1 95.0518 毫米 22.6822 毫米 顶部 270
C2 106.4056 毫米 23.0124mm 顶部 90
C3. 109.0726 毫米 22.8854 毫米 顶部 270
R2 的一部分 109.5996mm 16.6443 毫米 底部 0

我希望这是可能的。

非常感谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否对此有任何更新?  
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们已经在 TI.com 上发布了 Altium PCB 文件、请随时联系并生成您所需的文件