This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41031:规格说明

Guru**** 2925770 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1567075/pmp41031-clarification-of-specifications

器件型号:PMP41031


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

PMP41031 具有 4 个输出:

1.24V、3A

2. 15V,3A

3.–15V、0.8A

8V、2A

但是、交叉参考器件型号变压器(器件型号 750345142)、额定值如下:

1.24V、7A

2. 15V、5A

3. 15V,0.43A

4. 5V、5A

这种差异的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tan、请参阅我们的测试报告作为最终测试条件、我不确定变压器供应商的数据表中是否具有此等级、将尝试告知他们并在其数据表中对其进行修改。

    BR

    最大值