This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UCC28710 仿真不起作用

Guru**** 2922580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565348/ucc28710-ucc28710-simulation-not-working

部件号:UCC28710


工具/软件:

我设计了一款适用于电池组、规格为 54V/200W 的 AC/DC 充电器。 在不实现初级侧调节 (PSR) 的情况下进行了开环仿真、并获得了预期输出。  随附了相应的仿真文件以供参考。  

e2e.ti.com/.../Battery-charger-_2D00_-autosave-25_2D00_09_2D00_10-18_5F00_56-_2800_1_2900_.TSC

但当我尝试运行闭环仿真时、不会生成 DRV 信号。  随附了相应的仿真文件以供参考。  

e2e.ti.com/.../Battery-charger-with-feedback-_2D00_-autosave-25_2D00_09_2D00_11-10_5F00_42.TSC

请建议此问题的可能原因和解决方案。

此致、

Kalyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果 DRV 信号不存在、则可能存在输入欠压故障、导致 DRV 正常工作。

     

    在通电时、UCC28710 将产生三个采样脉冲、寻找输入电压。  如果输入电压低于编程的输入欠压锁定、DRV 引脚信号将终止、VDD 引脚将进行故障循环。 这个磨坊看起来像 DRV 什么都不做。  如果不允许 VDD 引脚对器件进行周期、则器件将保持闭锁状态、您将没有 DRV 信号。  我认为这正是您的仿真可能出现的问题。

     

    以下链接将为您提供一个应用手册、其中包含一个有关 UCC28710 使用的输入 UVLO 的部分。  我认为这些信息有助于对仿真进行故障排除。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mike O,

    感谢您的答复。

    我认为 OVP 情况不是问题的根源、因为 VS 引脚电压为 4.6V(完全在范围内)。 此外、为 VDD 引脚提供的电压为 25V、高于 UVLO 导通阈值。因此、控制器被启用。 但是、只观察到一个驱动脉冲、之后 DRV 输出停止、不会生成任何 DRV 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果 VDD 引脚设置为 25V、并且触发了故障、则在发生故障时不会复位并锁存驱动器。  引导加载程序和演示文稿。  您需要提供一种电源 VDD 方法、在 VDD (on) 和 Vdd (off) 之间下电上电(如果发生故障)。

     

    我很惊讶您只看到一个驱动器脉冲。   它们通常处于三个数据包的间隔内、最多可以相隔 1ms。 您可能需要检查此项、看看您是否获得了 3 项。

     

    我想知道的另一点是、这是否是采样问题。  尝试增加样本数、然后重新运行仿真。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mike O,

    现在会生成 DRV 脉冲、但在大约 6%的仿真进度之后、仿真将无法正常工作。 我在下面附上了原理图文件以供参考。 您能否请查看原理图并提出导致此问题的原因及解决方法?

    e2e.ti.com/.../Charger-with-PSR.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我查看了您的原理图、您有一个 25V 直流电源二极管连接到 VDD。  这将防止设计在出现故障时循环 VDD。  这个设计会忽略不计。  我会移除这一点、并在 VDD 电容器上施加 25V 的初始电压、以加快启动速度。

    我建议通过以下链接使用 Excel 工具检查您的设计。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-7lA1gsKToi/01.00.00.00/sluc590.zip

     

    在执行上述操作后、设计是否仍在关闭。  研究 CS、VS、DRV 和 Vout 并查看关断前的最后 3 个开关周期。  借助这些信息、应该能够确定设计是由于 UVLO、OVP 还是 CS 故障而关断。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mike O,

    正如建议的那样、 我移除二极管、但当我在 VDD 电容器上施加 25V 的初始电压时、控制器仅产生一个 DRV 脉冲、因此将电容器参数保持不变。

    接下来、我检查了 CS、VS 和 DRV 波形。 CS 引脚电压约为 780mV、因此不存在过流故障。 DRV 脉冲生成正确。  当讨论 VS 不会进入 UVLO 时、因为仿真未运行到 100%、因此它显示 VS 引脚上的电压低于 4.6V 时、它会缓慢上升。 请参阅下面随附的图像

    是否存在任何其他问题?  请提出可能的原因和解决方案

    此致、

    Kalyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    奇怪的是、移除二极管后只有一个 DRV 脉冲。  您能否再次移除二极管、将 VDD 电容器的初始电压设置为 25V 并重新获取您共享的波形?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、我提前移除了 VDD 电源、因此不会产生驱动器脉冲。 在附加的参考设计中存在驱动脉冲、但我的仿真在达到 100%之前就会停止。 有什么建议吗?
    e2e.ti.com/.../Charger-with-PSR2.TSC

    此致、

    Kalyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 VDD 锁定在 25 V 时、模型可能有问题。 我会尝试在已发布的工具中使用 V2 片式 Wise 衬套模型。  这将加快启动速度、并可能消除您遇到的问题。

      

    如果这样无法解决您的问题、则值得从发布的调试模型开始使用。  然后根据您的设计要求进行修改。  这可以节省调试过程中的时间。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经使用了上图所示参考设计中的 IC SPICE 模型和 V2 分片线性模型。  

    此致、

    Kalyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    仿真现在正常运行、我获得了预期的结果。 但是、在短路测试期间、CS 引脚电压不会按预期达到 1.5V。 我随附了原理图以供参考。 请提出问题所在。

    此致、

    Kalyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kalyani、 如果您短路、它可能会开始达到 UVLO 并停止生成 PWM、从而 获得足够的初级峰值电流来达到 1.5V。

    在短接@期间、您获得的 Δ V CS 引脚电压是多少。

    此致

    Dushyanth SR