This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:INA826 在仿真中增加了大约 5 分钟的计算时间

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1574852/tina-ti-ina826-is-adding-about-5-minutes-of-computation-time-to-my-simulation

器件型号:Tina-TI
主题:INA826 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试将 INA826 用作仪表放大器。 我运行 100ms 至 110ms 的瞬态仿真。

在添加 INA826 之前运行仿真是非常无缝的、不到 5 秒的计算时间。 但是、添加此 INA826 和后续的低通滤波器会将仿真的计算时间增加到大约 5 分钟。 对我来说、这是不切实际的、因为我仍需要在仿真中添加大量组件。

是否有人知道它是否应该花费这么长时间/为什么需要这么长的时间?

如果能帮助分析我的电路设计以及 VF1 的输出是否是所需的输出、将会很好。 谢谢!