This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:授权从 Bourns 购买磁性器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1574890/tida-010933-authorization-to-buy-magnetic-parts-from-bourns

器件型号:TIDA-010933


工具/软件:

我将讲解 BOM、为构建 TIDA-010933 参考设计做好准备。

我发现、以下器件是 Bourns 为 TI 定制的、未经您的同意、他们无法销售: 145,450,047047690,181923

从 TI 获得购买授权的流程是什么?

此致、

Mariano。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariano:
    我从来没有听说过任何授权购买它。  TI 始终致力于 为客户购买磁性元件。
    您能否联系 Bourns 的 Cathal Sheehan (Cathal.Sheehan@bourns.com)?

    谨致问候、Seva。