This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:此参考设计是否可用于 MIL-STD-1275F?

Guru**** 2926810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1574033/tida-010242-can-this-reference-design-be-used-for-mil-std-1275f

器件型号:TIDA-010242


工具/软件:

您好的团队、

该参考设计针对 MIL-STD-1275E 构建、现在最新版本为 MIL-STD-1275F。 此参考设计是否仍然有效适用于最新的 MIL-STD-1275F。

我们目前正在寻找 采用 18V 至 32V 输入并符合 MIL-STD-1275 最新版本标准并支持热插拔运行的直流/直流电路? 我…电路的前端需要这个 MIL-STD-1275 来处理输入电压侧、然后降至 5V、也许我们还会有其他 3.3V、1.8V 等 μ V。

TI 是否有任何其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    您能看一下 、如果我们对该参考设计进行了重新测试、能否确定? 谢谢。