This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010949:关于功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565267/tida-010949-about-power-consumption

器件型号:TIDA-010949


工具/软件:

您好:

我使用的是 TIDA-010949 优化器、我有一些问题:

问题 1: 该器件的电流/电压规格似乎支持 600W 以上的功率、但最大功率限制为 600W。产生此限制的原因是什么? 在 700W 下工作是否安全?

问题 2. 出于测试目的、我想在调试期间更改 MPPT 最大功率值。 我应该修改固件中的哪个参数? 调整恢复值似乎就足够了—我是否只需要更改该值?

问题 3: 我目前正在使用实验 1 进行测试。 输入电压设置为 20V、电流限值为 2A。 在调试模式下、我将切换OPTIMIZER_Converter_EN = 1,0OPTIMIZER_BUCK_Config = 1OPTIMIZER_short_mode = 1,0和调整OPTIMIZER_Duty_new。 在这些测试条件下、L1 电感器有时会开始吸烟。 导致此问题的原因可能是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jo:

    很抱歉晚才回复。

    对于 Q1、FET 的热性能将电路板限制为 700W、但如果向电路板添加散热器、它 也许能够支持这一点。

    对于 Q2、对于 MPPT、我认为您不需要更改。  

    对于 Q3、可能是 L1 过热的原因、请使用热像仪查看温度。 但对于此电压和电流、应该可以正常工作、但也请检查其他元件是否吸烟。  

    谢谢、

    Bowen