This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010949:电感值和功率限制查询

Guru**** 2850150 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010949, TIDA-060001, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1571704/tida-010949-inductor-value-and-power-limit-inquiry

器件型号:TIDA-010949
主题中讨论的其他器件: TIDA-060001AFE031

工具/软件:

我希望此消息能帮您找到答案。

我谨此请求、就 TIDA-010949 参考设计进行澄清。

 

1、 功率限制

在 TIDA-010949 PDF 中、设计规定限制为 600W

但是、其他部分表示在高达 80V 和 18A (1440W) 的电压下运行。

查看原理图后、元件的额定电压看起来为 80V/18A

 

  • 设计中的哪个元素强制实施 600 W 限制?我们计划将此设计应用于 700 W PV 电池板。
  • 需要进行哪些具体修改才能确保在 700W 下安全可靠地运行?
  • 是由 PCB 布局(布线宽度,覆铜重量,散热过孔密度,爬电距离/间隙、电流共享 增强布局是否能实现 700 瓦功率?

 

2. 电感器规格(L1 在功率级)

在最新设计文件中、L1 如所示 SER2013 (3.6 µH) 、而单独的 Excel BOM 列表 7443641000 (10 µH) 。 我们使用 SER2013 (3.6 µH) 根据参考设计构建了该电路板。 在 PWM 测试期间、电感器过热且电路板出现故障。 替换成较大的组件后 6.8 µH 电感器、电路板正常运行。

 

  • 为了在此设计中实现出色效率和稳定运行、您建议使用哪种电感和特定器件?
  • 7443641000 (10 µH) 在 Excel BOM 中选择正确、或者 TI 是否建议使用不同的值/器件(考虑纹波电流,饱和,DCR、SRF 和热性能)?

 

 3. 电感器规格 (PLC 模拟前端中的 L4 )

对于 PLC 路径、 L4 显示为用于 L1 的同一 SER2013 (3.6 µH) 在设计文件中、而 Excel BOM 列出 74435581200 (12 µH、19A)

  • 您建议使用哪种电感器(值和器件型号)来确保本参考设计中的 PLC 稳定运行?
  • 我们是否应满足特定要求(例如,尽可能减少失真的磁芯材料,PLC 频带上的目标阻抗、SRF 裕度、DCR/热限制和 EMI 合规性注意事项)?
  • 如果建议的选择取决于 PLC 频带(例如 CENELEC A/B/C/D 或 TIDA-010949 中使用的频率计划)、请建议该频带和预期线路条件的理想 L 值和器件选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    很抱歉、对于问题、您稍后会回复:

    1、设计中 FET 的热性能将功率限制在 600W 下,如果要应用 700W ,可能需要一个小型散热器。

    2.对于电感器、可以使用较小的电感器以实现较小的尺寸、但如果您已经遇到严重的热量问题、则可能需要尺寸更大的电感器或具有更大的电感(应确保足够的饱和电流)。 由于电感越大、纹波电流越小、因此磁芯损耗 也越小。 BOM 中的 10uH 电感器是之前的版本、尺寸更大、因此出于更小的尺寸原因、我更改为 3.6uH。

    3.我们使用 3.6uH 和 0.39uF 为 PLC 信号在~134kHz 下形成谐振频带。 该设计结合 TIDA-060001 参考设计验证了 PLC 耦合电路和具有快速关断功能的 AFE031。  SunSpec 标准协议使用 FSK 传输特定的 33 位字数据包 (FM:131.25kHz、FS:143.75kHz) 对于核心材料、EMI 合规性、我不确定哪种标准或类型是最合适的。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Bowen