This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01469:振动测量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01469

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1575297/tida-01469-vibration-measurement

器件型号:TIDA-01469


工具/软件:

我正在寻找一个相邻房间的振动到一个反射单元。  它仅供一次性使用。  我只需要了解来自另一个房间的振动是否会影响到这台设备。  我想知道产品 TIDA-01469 是否符合该需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eisen:

    TIDA-01469 使用 66192CPZ1 加速计传感器、您需要检查该传感器是否可以满足要求。 该传感器不是 TI 器件。

    根据此数据表进行检查、下面的红圈是您需要考虑的问题。 例如、低于灵敏度、频率是否可以满足您的使用场景? 如果没有、您可能需要选择另一个传感器。

    ...

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。