This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2672:SPICE 模型

Guru**** 2835445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1564654/lm2672-spice-model

器件型号:LM2672


工具/软件:

您好:  

我一直在搜索  LM2672MX-5.0/NOPB 的 SPICE 模型、以验证替代电感器的可行性。 该器件/系列的 SPICE 模型是否在任何地方提供?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank de Stasi 我们是否有此设备的模型  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此旧器件没有型号。

    但是,如果你能给我更多的细节,你想做什么,我们将能够帮助你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick 请在可能的情况下关闭此 TT。