This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050030:TIDA-050030:此设计的源代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1575272/tida-050030-tida-050030-source-code-for-this-design

器件型号:TIDA-050030


工具/软件:

Lee Shanley 

您能为上述设计 TIDA-050030 提供参考源代码吗?
我们已经开始进行设置、但尚未收到写入和读取命令的正确响应。

因此、我们引用代码并构建源环境对我们确实有帮助、并将诊断 SPI 帧错误的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ritesh、我将关闭此查询、并向您提供电子邮件中源代码的链接。 链接是临时的、因此不在此平台上提供。