This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:800W 的 Re 适配器设计

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, LMG2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1575716/tida-010933-re-adapt-design-for-800w

器件型号:TIDA-010933
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-01093LMG2650

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要您根据  TIDA-010933 提出的建议

###########################################

我们想实现功率为 800W 的光伏微型逆变器、它有两个通道用于光伏面板、一个通道用于备用电池。

鉴于与 TIDA-010933 相比功耗有所降低、您认为可以使用一些更便宜的元件还是不值得?

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:
    感谢您的关注。 您可以通过两种方式: 节省 散热器 和外壳的成本以及节省一些元件成本。

    凭借 800W 功率、您无需散热器即可实现、从而降低组装成本。 如果您想进行无散热器的设计 — 您可以在低压侧保留相同的元件,并将 HV GaN 替换为底部冷却器件。 您可以使用新的 LMG365x 系列实现图腾柱和 HV CLLLC。 BTW 零电流检测 (ZCD) 可用于控制 CLLLC 同步整流。


    如果您想节省元件成本、可以在 CLLLC LV 侧使用 LMG210xR044、而不是 LMG210xR026。 对于 高压侧、您可以为 HV CLLLC 和 HV 直流/交流级尝试半桥 LMG2650。 您需要重新设计磁性元件、并且可以移除一半的直流链路电容器。 此外、LF MOSFET 也可以替换为更便宜的 MOSFET。

    希望它有所帮助。

    谨致问候、Seva。