This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:您能否说明每个参数代表 Compensator Designer 软件的含义?

Guru**** 2926540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1574875/tida-010933-could-you-please-explain-what-each-parameters-represents-for-compensator-designer-software

器件型号:TIDA-010933


工具/软件:

关于 Compensator Designer 软件中所需的参数:
您能解释一下每个参数代表什么、尤其是 KDC 吗?

我还注意到该软件可以使用 Comp.json 文件(如随附的图像中所示)。 我们是否还需要手动调整该文件中的参数?
例如、值“fsw":“:“240000"(“(开关(开关频率)不会显示为 GUI 中的可编辑字段。

请帮助说明如何正确使用此软件。
是否有详细的用户手册或文档可供进一步研究?

还有一个问题:在 TIDA-010933 参考设计的示例源代码中(例如 uinv_dcdc_settings.h 文件的第 42 行)、Kp = 0.553f 的值来自哪里?它是如何推导的?

非常感谢。