This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:PSpice 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1576176/lm5180-q1-pspice-model

器件型号:LM5180-Q1


工具/软件:

您好:

是否可以为我提供未加密的 LM5180-Q1 PSPICE 模型。 我需要这用于内部设计仿真。

谢谢你。

此致

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    目前、我们仅针对 LM5180-Q1 对 PSPICE 模型进行了加密。  请联系 TI 销售支持团队以获取更多支持和详细信息。  

    谢谢。