This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:所需的阐释

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1575982/tida-010057-required-clarification

器件型号:TIDA-010057


工具/软件:

您好 TI 团队、  

我们是 TI 电源板 MED1427、其中 J1 连接器用作 USB 端口。 但在 J1 中,使用 2 个独立的 USB 端口。

因此、我们需要说明这 2 个 USB 端口。  

谢谢