This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:关于 LM5146-Q1 与 LV5144 之间成本差异的说明

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LV5144, LM5146-Q1, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1575576/lm5146-q1-clarification-on-cost-difference-between-lm5146-q1-and-lv5144

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LV5144LM5146

工具/软件:

尊敬的团队:

我们已经审查了上述 IC、LM5146-Q1 和 LV5144。 从技术上讲、两者都是引脚对引脚兼容的、但它们之间存在显著的成本差异。 您能帮助我们了解这种价格变化背后的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pavan kalyan、

    感谢您的问题。  

    我们不支持价格信息。 您能否联系 TI 技术销售代表以获取有关价格的信息?

    感谢您的理解、

    谢谢。此致

    Naresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    LM5146-Q1 额定电压为 100V、Q 级、分为功能安全型封装。 此外、LV5144 的测试程度未相同(仅在 EC 表中提供了典型规格)。

    此外、请注意、我们还有 LM5146 的设计工具(快速入门,PSPICE、WEBENCH)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim 提供的更多信息、

    Pavan、希望这些信息对您有所帮助。 有关价格相关信息、请联系销售代表。  

    谢谢。此致

    Naresh