This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020013:有关参考设计的问题。

Guru**** 2923570 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1576687/tida-020013-questions-about-reference-design

器件型号:TIDA-020013


工具/软件:

尊敬的团队:

我对 TIDA-020013 有一些问题、希望您能解答:

1.由于输出电压较高(超过 120Vrms)、为什么不需要电源隔离和驱动器隔离?

2.如何调整透明度?  

3、H 桥是如何控制的,控制的目的是什么?

4.如果我想调整一个玻璃上不同区域的透明度,我该怎么做?  

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、  

    隔离可能是生成高压的更好方法。 根据智能玻璃类型、您可能能够使用较低电压的升压解决方案。 例如、许多 PDLC 解决方案仅需~50V。

    这是一个参考设计示例。  
    https://www.ti.com/lit/ug/tidt364/tidt364.pdf?ts = 1760551746811

    透明度随正弦波的振幅而变化。

    H 桥由 C2000 驱动、C2000 将生成调制 PWM 以创建正弦波。  

    如果您希望一次有多个透明区域、则需要在一个玻璃板内有多个 SPD/PDLC 元素、每个元素将以不同的振幅单独驱动、以获得不同的透明胶片。