This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:电源设计器无法正常工作

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1575774/ucc28600-power-designer-not-working

器件型号:UCC28600


工具/软件:

这是计划中的中断吗? 电源设计人员似乎已在最后一个星期五 EOBD 中停止工作。  

查询新设计时、系统挂起。

还是我做错了?

另外、似乎 TI.com 的整个设计和产品支持部分一般都很慢。  

请提供建议

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     感谢您 考虑 TI 产品并运行 Power Designer。

    目前、我看到电源设计人员为这些器件提供了设计并能够进行仿真、但仿真已启用。 “我知道,我不会告你状的。“ 请注意、并非所有器件都在电源设计器中启用了仿真。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、必须重置 TI.com 等的 Cookie/历史记录  

    现在一切都正常。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     
     感谢您确认您现在可以使用它。 非常感谢。  

    愉快的仿真并在 Power Designer 上创建纸质设计。


    此致
    Hemanth