This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:将 SFRA_GUI 与 F280039C controlCARD 连接时出现问题(CCS 调试器在 epwm.h 第 4860 行停止)

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1576516/tida-010933-issue-connecting-sfra_gui-with-f280039c-controlcard-ccs-debugger-halted-at-epwm-h-line-4860

器件型号:TIDA-010933
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:

我目前正在测试 SFRA 库 使用中的示例代码 TIDA-010933 。 。 控制卡 一个示例 F280039C 。 我已经将 SFRA 库集成到代码中、并且能够成功编译而不会出现任何错误。 源代码也会正常运行和调试。

但是、当我打开时 SFRA_GUI 应用 并选择 COM 端口、按 连接 会导致 CCS 调试器停止 、SFRA GUI 显示它无法连接到板。 调试器在以下位置停止 第 4860 行 字节 “epw.h"</s>“

您能建议如何解决此问题吗?
此外、还包括 SFRA GUI COM 端口号 是否应选择正确连接到电路板(参见下图)?

非常感谢您的支持。