This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尽管我有访问密钥、但 Pspice 还是赢得了't 安装在新笔记本电脑上

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1570146/pspice-for-ti-pspice-won-t-install-on-new-laptop-even-though-i-have-access-key

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好、

当我尝试将 PSpice 下载到新笔记本电脑时、我经常收到消息“您已达到并发设备访问限制...太多设备尝试使用同一访问密钥进行连接“

我在旧的笔记本电脑上安装了 PSpice 多年、但现在无法在新器件上安装才能正常工作。

我已在 2 天内尝试过、获得了 TI 电子邮件中授予的访问密钥、但实际情况并非如此。

您能帮忙吗?...我可能需要一个新的访问密钥或重置我的帐户访问权限?

谢谢、

Ed Currie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 的某人能否尽快回复我、因为我需要尽快安装工具。

    我看到其他人发布了类似的问题、那么 TI 技术论坛团队可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教育、

    我们已要求 Cadence 取消注册您的旧许可证、因此您应该能够立即激活 PSpice。

    -丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢丹尼尔… 它现在可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我面临的问题与本主题前面讨论的问题相同。 您是否也可以取消注册我的旧许可证?

    谢谢、

    Frantisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:我也遇到了同样的问题。 TI 能否帮助取消注册我的旧许可证以继续安装? 谢谢!  

    James Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重试。 您应该能够立即激活 PSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重试。 您应该能够立即激活 PSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、它现在起作用了。