This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM:ZCU102 的参考设计

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1579499/afe7950evm-afe7950evm-reference-design-for-zcu102

器件型号:AFE7950EVM


您好、

我们需要 ZCU102 + AFE7950EVM 的参考设计及其以下参数:

 - LaneRate = 7.3728Gbps、4 通道 TX/Rx、每个时钟 1 个样本
 - setupParams.fpgaRefClk = 184.32
 - sysParams.FRef = 184.32
 - sysParams.FadcRx = 2949.12
 - sysParams.FadcFb = 2949.12
 - sysParams.Fdac = 2949.12*4.  

如果您没有、能否为此设置提供 JESD 参考设计?

此致