This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:次级侧同步整流器 ZCS 发生故障

Guru**** 2918800 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1578177/ucc28780evm-002-secondary-side-synchronous-rectifier-zcs-failed

部件号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件:UCC28780

您好、专家、

在测试 UCC28780 EVM-002 时、我注意到变压器磁化电流波形 (C4) 显示明显的振荡。 看来次级侧同步整流器 (SR) 没有实现零电流开关 (ZCS)。 能否通过某些参数调整来优化?

非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我是否可以知道 EVM 正在测试什么负载条件下?

    输入和输出电压、输出功率?

    此致、

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为 110V 交流、20V V_OUT 和 1A I_OUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    今天是 TI 印度节假日、明天我会回来联系您。

    此致

    谢谢你

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据数据表的第 8.2.2.3 节、对于次级侧谐振、 使用 CO1 调整谐振时间来满足 ZCS 条件。  

    此致

    谢谢你

    Rohan