This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:CAN't 将 PSpice 模型与 Cadence PSpice 配合使用。 PSpice for TI 已关闭。 具有 LTSpice 的 PSpice 模型无法正常工作。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1578904/lm5145-can-t-use-the-pspice-model-with-cadence-pspice-pspice-for-ti-is-down-pspice-model-with-ltspice-doesn-t-work

器件型号:LM5145


所以、
我尝试使用 LM5145 构建直流/直流电源、设计了电路后、想在仿真中对其进行测试。

PSpice 模型不能与我最喜欢的仿真工具 LTSpice 配合使用。 PSpice 模型无法在 Cadence 的原始 PSpice 中工作。 PSpice for TI 已经关闭、但我很确定、它也不能正常使用。  

那么、我有哪些选择呢?