This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 英语:完整的器件列表?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, BUF634A, TINA-TI, OPA817, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1578285/tina-ti_english-complete-list-of-parts

器件型号:Tina-TI
Thread 中讨论的其他器件:BUF634A、OPA2810、 TINA-TI、OPA817OPA656

我在该主题中提出了一个问题:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575318/buf634a-circuit-in-application-note

答案是“在 Tina 中模拟它“、这很好、但下载后、我找不到我要找的确切部分:

BUF364A

OP2810.

我是否缺少其他下载或其他内容?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:应该是 Buf634A!

    和 OPA2810

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

     感谢您使用 Tina-TI。 我不建议使用 Tina-TI 库来查找我们的模型。 我们确实在下载仿真器时已在库中预先填充了模型、但如果您想获得最新的模型、我想从器件产品文件夹中下载 TINA-TI 文件或 PSpice 模型。

     例如、对于 BUF634A、此位置将位于产品文件夹的此区域: https://www.ti.com/product/BUF634A#design-tools-simulation。 OPA2810 也是如此: https://www.ti.com/product/OPA2810#design-tools-simulation。 所有其他器件的情况都是相同的。

      为了提供有关复合环路的更多详细信息、很难手动调整这些值、因此对其进行仿真将是确定稳定性的理想方法。 我已经使用 OPA2810、OPA656 和 OPA817 以及 BUF634A 从事该复合环路的工作。 我发现、复合环路中需要大约 1uF、以便稳定电路。 我之前在 TINA-TI 中建立了稳定性仿真、以便使用实验室测量值进行测试:

      我附上了几个示例的压缩文件夹。 对于瞬态情况、它将以标准配置运行。 而对于稳定性仿真、最好将其拆分以根据每级的相位裕度确定稳定性。 为确保系统稳定性、建议使用大约 40 至 45 度的相位裕度。 注意:确保相位从 180 度开始、如果不是、则计算相对于相移的 0dB 环路增益交叉处的相位裕度。 例如、如果相位从–180 开始、则–90 度来自 Aol 第一个极点、然后另一个–90 度来自系统中的其他极点或放大器的第二极点、该极点将等于–360、以实现完整 的相位反转、这是完全不稳定性。 因此、  在环路增益为 0dB 的交叉频率下、稳定性的相位裕度应约为或大于–180-90-45 =–315 度。

    谢谢您、

    Sima

     e2e.ti.com/.../Composite-Loop-Examples.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。