This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:不同输入和输出电压时要考虑的设计注意事项

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1577808/lm5116-design-consideration-to-be-taken-for-varying-input-and-output-voltage

器件型号:LM5116


但是、我已经获得了 LM5116 的数据表、只有一个固定输出电压时的设计注意事项。 我将设计一个 24V 至 60V 直流输入转换器、其输出电压范围为 1.4V 至 16.8V、开关频率为 250kHz、负载电流最大为 5A 我如何设计能在整个范围内工作的转换器(在所有情况下,效率都不是角线)、我是指所有电容器、电阻值、特别是适用于所有情况的补偿器网络。 任何指导都会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakib:


    您需要使用 LM5116 支持 24V–60V 输入和可变输出 (1.4V–16.8V、5A、250kHz)、这意味着您需要针对完整电压和电流应力进行设计。 对于电容器、电感器和 MOSFET、请根据最坏情况(最高输入/输出,最大负载电流)选择值和额定值。 对于补偿网络、最好在设计中确保在最低输出电压下的稳定性;这通常会在整个过程中保持环路稳定、但在较高的输出电压下、响应可能较慢。
    1.输入/输出电容器:选择高于最大电平的额定电压,并计算满负载时的最小纹波电容。
    2.电感器:选择一个能够防止在最小输出、最大电流下饱和的值。
    3.补偿:调谐最低输出电压,确保整个范围内的稳定性。
    4、MOSFET 和电阻器:选择最大电压和电流。


    用于最坏情况规格的一组元件在可变输出设计中很常见。 产品页面应用手册和设计工具可帮助您优化每个参数的选择。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些疑问。

       在 RAMP 和 VCC 之间添加一个电阻器、用于在输出电压> 5V 时增加斜坡斜率补偿、但输出电压< 5V 时不需要该电阻器。 那么、对于我的要求 (1.4V - 16.8V)、我应该考虑什么?

     2.补偿:调谐最低输出电压(我应该考虑什么 — Vin max 或 Vin Minimum ?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sakib 回答您的问题。 我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakib:

    对于您的输出范围 (1.4V 至 16.8V)、对于高于 5V 的输出、由于较高的电压需要额外的斜率补偿、请添加一个 VCC 电阻器。 请遵循数据表中针对最高输出的建议值;低于 5V 时、通常不需要电阻器。


    在调整补偿时、使用最低输出电压和最大输入电压进行稳定性计算、因为这种情况对于环路稳定性和裕度至关重要。


    谢谢。此致、
    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    由于我将针对这种变化的电压制作 PCB、因此对于高于 5V 或低于 5 伏的电压输出、我无法使用电阻器开/关。 要么必须在所有范围 (1.4V 至 16.8V) 内使用电阻器、要么根本不使用电阻器。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于可变输出 (1.4V–16.8V)、对高达 16.8V 的所有输出使用斜坡电阻器会更安全、更实用。 添加电阻器可防止较高输出电压和占空比下的不稳定、而较低电压下的不稳定不会导致问题。 因此,在整个范围内使用电阻器 — 无需根据输出进行切换。

    谢谢。此致

    Naresh