This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:F28379D COM 端口活动通信问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1575732/tida-01606-f28379d-com-port-active-communication-issues

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D、LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

使用 FT_PROG 实用程序在 EEPROM 上对 TMDSCNCD28379D 上的映像进行编程会导致两个 COM 端口在我们的第一个原型中变为一个有效的端口、并能够进行主动通信。 然而、在后续的电路板中、并不会发生这种情况。 为了使系统显示在 COM 端口部分、我们必须转到 Texas Instruments 调试探针部分、转到 XDS100 类辅助端口或调试端口的属性、然后通过选择 Load VCP 选项覆盖正常的器件行为。 然后、这就允许使用 XDS100 Class USB 串行端口将构建的程序部署到目标、但不允许主动通信。

如果两个 XDS100 探头中的任何一个上未启用该设置、则不会显示其相应的 COM 端口、因此无法将其编程为目标。

在两种配置中的任何一种中、当计算机在部署构建后尝试以开放的通信线路与电路板连接时、会出现以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果两个 XDS100 探测器中的任何一个都未启用此设置、则不会显示其相应的 COM 端口、因此无法将其编程为目标。

    是的、这是预期结果。 “LOAD VCP“将启用 FTDI COM 端口功能。 如果未启用此选项、相应的 COM 端口将不可用、如您所述。

    如果希望启用该功能、请检查您正在使用的模板文件、并确保为虚拟 COM 端口配置了通道 B。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    当此设置似乎处于启用状态时、我们无法进行通信、监控和调优、这意味着没有活动通信返回到 Simulink 模型中的计算机。 我们无法执行 HIL 调优。 您是否知道为什么会出现这种结果、或者您能否指导我们找到避免这种结果的解决方案。

    谢谢您、

    -挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知道 Simulink 模型会有什么问题。 我的专业知识仅限于 CCS 和 XDS 驱动程序。 我将提请器件专家注意此主题以作进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    不幸的是、我以前没有遇到过这个问题、也没有在任何开发活动中看到过。  我们通常期望并建议在遇到任何与 Simulink 相关的问题时直接联系 MathWorks。 您能否在 MathWorks QnA 论坛上发布该问题?

    谢谢、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noah。 我们推测您的问题与 FTDI 驱动器有关。 将 H/W 连接到 PC 时、您能否分享 Windows 器件管理器的屏幕截图? 具体显示了 COM 和 LPT 端口部分和 Texas Instruments 调试探针部分。 例如、请参阅将 LAUNCHXL-F28379D 板连接到我的 PC 时的屏幕截图。

    将 H/W 连接到 PC 时是否看到“XDS100 Class USB 串行端口“? 如果您可能不想尝试使用此链接中的 F28379D Launchpad 模板对 EEPROM 重新编  程:software-dl.ti.com/.../emu_xds100.html 点击此链接可获取有关 FTDI EEPROM 编程的信息: https://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html?createanewtemplate.htm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试一下、并告诉您结果。 谢谢你。