This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B22:TPS543B22 输出电压噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1578382/tps543b22-tps543b22-output-voltage-noise

器件型号:TPS543B22


我计划为我的设计使用 TPS543B22 器件、 我想知道 0.8V 时的输出电压噪声、我在数据表中看不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS543B22 具有数据表第 33 页图 7-16 和图 7-17 中的输出纹波波形。   

    需要低噪声的硬件集成商在输出端使用第二个 LC。