This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:无处可寻

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1573943/pmp41115-getting-nowhere

器件型号:PMP41115
主题: TPS26750 中讨论的其他器件

工具/软件:

我确实可以借助一些帮助来启动并运行 PMP41115。 我正在尝试使用 USBCPD 配置工具、我甚至无法通过下载配置工具生成的配置代码的工具识别电路板。我最近注意到、BOM 上填充了 R17 和 R19、但在原理图中划掉了。 根据 BOM 配置的选项、SBU1 短接至 PD_D_P、SBU2 短接至 PD_D_N 这对我来说听起来并不正确。

我在手册中看到、将 USB-C 端口连接到电路板和计算机并在配置工具中选择“Options"时“时、应该已经创建了一个称为 Texas Instruments 的端口。 这不会发生。 有人能给我一些关于如何开始的提示吗?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    您能否联系 TPS26750 的应用工程师支持(使用 Configuration 工具)? 对于本参考设计、他们拥有软件。 我们是支持硬件。

    我使用的是应用工程师生成的二进制文件、并使用闪存中心软件和 Advark 来刷写软件。 对于 R17/R19、 它们可以未组装。

    有关软件配置的详细信息、请联系 TPS26750 的 AE。

    BR

    最大值