This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TMS320F28379D——LAB6 混淆

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1576033/tida-01606-tms320f28379d-lab6-confusion

器件型号:TIDA-01606
主题:AMC1306M05 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:
欢迎您参加今天的活动!
有客户的问题、您能提供帮助吗? 非常感谢。

我当前正在运行实验 6、但 遇到了问题。  

  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOhAG17OafO9uZ1VPBB9cA__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

严格按照参考手册中的步骤进行操作后、

  https://www.ti.com/lit/ug/tidue53j/tidue53j.pdf 

I set TINV_startPowerStage = 1 ;之后旗立即  fault_iGridA_overCurrent 变为 1 并保持锁定状态。

设置 TINV_clearPwmTrip = 1 不会恢复 PWM 操作。

从源代码我知道、置为有效 TINV_startPowerStage 仅在下一个电压过零时启用电流环路。

您能解释一下为什么此时仍会触发过流跳闸?

根据您的经验、根本原因更有可能出现在电流检测路径 (AMC1306M05) 或电路的另一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       是否有人可以帮助检查问题?