This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:240W 仅受电应用所需的最少元件

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1574162/pmp41115-minimum-components-for-240w-sink-only-application

器件型号:PMP41115


工具/软件:

您好:

我们感兴趣的是、将 PMP41115 作为参考来设计我们的电池充电器、该充电器将用作 240W 仅受电方。 对于仅受电应用、原始 PMP41115 参考设计不需要哪些元件和功能? 在设计纯接收应用时、我们是否应该考虑任何因素?

此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samo

    我认为您可以节省一个电源路径 MOSFET、对于其他器件、我们可以保持不变

    BR

    最大值