This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:TLVM13610 用于 LTspice?

Guru**** 2918580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1580499/tlvm13610-tlvm13610-spice-model-for-ltspice

器件型号:TLVM13610
Thread 中讨论的其他器件:TLVM13630

大家好

是否有任何仿真模型可用于在 LTSpice 下运行的 TLVM13630 和 13610 模块? 可下载的 Spice 模型似乎是加密的、仅适用于 PSpice。

提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernhard、  

    不幸的是,我们不支持 LTSpice,在线提供的模型是唯一可用的模型。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    太差了、但感谢您的反馈。

    此致!