This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:SIMPLIS 仿真问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1575539/tps546c20a-simplis-simulation-issue

器件型号:TPS546C20A


工具/软件:

RT 的频率设置为 66.5k Ω、假设频率约为 300kHz

导致开关波形不一致、150kHz / 300kHz。  

该文件在相同频率下很好地降压至 3.3V 时运行、但输出更改为 1V。 我遇到了这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    很难知道器件是否由于 1V 或 SIMPLIS 问题而出现此行为。

    1V 电压下的工作条件是什么? 您能否发送完整的原理图?  

    此致、

    Eileen