This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:实验 3 中的 MPPT 输出 NOTSTABLE

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1570690/tida-010938-mppt-output-notstable-in-lab-3

器件型号:TIDA-010938


工具/软件:

我目前在 TIDA-010938 和测试实验室–1 以及实验–2 中工作,之后在测试实验室 — 3 中工作、但没有找到 MPPT 基准电压设置(最大 100V)、以及 MPPT 中的 Vref 变量。 目前开始的 MPPT 与 100V MaxVolt 所以它逐渐增加并达到 400V+所以如何稳定只有 100V 所以在 VmpptOUT 变量和 maxVolt 变量混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khamir:  

     可以在 stringINV_dcdc_mppt.h 文件中找到 MPPT 算法的实现方式。  

    最大和最小电压由 strinINV_settings.h 文件中的变量 stringINV_DCDC_MPPT_DCDC_PNO_MAX_V 和 stringINV_DCDC_MPPT_DCDC_PNO_MIN_V 进行设置。  

    该算法首先会看到 stringINV_DCDC_VS_Boost1_sensed_filter 或 stringINV_DCDC_VS_Boost2_sensed_filter、从该值减去 10V、并计算初始 VmppOut。 然后、应用的算法会发生扰动、并通过按照计算的步骤对电压进行扰动、根据输入串计算最大功率。  

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。  

    谢谢、  

    Veda