This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS61299 已解密 SPICE 模型

Guru**** 2920890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1578611/tps61299-tps61299-decrypted-spice-model

器件型号:TPS61299


我们想使用 TPS61299 执行电路仿真。 遗憾的是、TI 仅在产品网站上提供加密的 PSpice 模型。 是否可以访问我们可以在 LTspice 中使用的模型? 如果需要 NDA、能否在论文中发布端到端仿真中使用的 DC/DC 转换器的定量仿真结果? 我们想报告包括 TPS61299 的完整系统的总体效率数字。

提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    由于软件不准确、不建议对效率数据进行仿真。 效率可能因基准测试而有很大差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:
    感谢您的答复。 我们现在需要的是整体系统效率的一阶近似、而 SPICE 仿真目前似乎是实现这一点的理想方法。 在稍后阶段,最有希望的设计点将在真实硬件上进行原型设计和评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您能帮助改善应用条件(如 Vin、Vout 和负载电流)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些条件是动态的、VIN 和负载电流的条件都有显著变化。 这 就是我们请求访问可用的 SPICE 模型来估算整体平均系统效率的原因。 对于静态工作点、我们可以简单地使用数据表中所示的效率图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    PSpice 是理想模型、因此使用该模型对效率进行仿真是不正确的。 顺便说一下、Vin 范围、目标输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
     “理想模型“是什么意思? 输入电压在 0V 至 3.0V 之间变化、输出电压设置为 2.0V。输出电流从 0 –15mA 变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我的意思是、所有模型(如导线和内部 FET)都没有功率损耗?