This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER:WEBENCH 中经常推荐过时的无源器件

Guru**** 2917270 points

Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1578976/webench-circuit-designer-frequent-outdated-passive-component-recommendations-in-webench

部件号:WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER


尊敬的 WEBENCH 专家:

在使用用于 DC/DC 转换器的 WEBENCH Power Designer(例如 TPS564242DRLR 器件)时、我通常最终会在 BOM 编辑器中显示过时的长元件。 例如、当选择备用 220nH 电感器时、建议之一是 Bourns SRP4012-R22M、已停产、由 SRP4012TA-R22M 替代 9 年前

https://www.bourns.com/docs/technical-documents/product-obsolescence-memos/ic1687_srp4012_srp4020_pom.pdf

一方 Coilcraft 产品,情况甚至更糟 — 几乎 WEBENCH 建议的 Coilcraft 产品的 MPN 仍可出售。 显然他们 全部 被更现代的 Coilcraft 组件所取代。

与的情况 Wurth /我们的组件是相似的。 WEBENCH 列出的许多元件目前已停产。

这三个品牌只是一个随机示例 — 我想我已经得到了 WEBENCH 提出的所有知名品牌关于不再提供组件的建议。

我假设所有元件制造商都以 WEBENCH 推荐的产品为荣、所以我希望 TI 能够向他们获取可在 WEBENCH 中使用的更新产品参数数据库。

谢谢!

PS:在此框下方有一条红色消息“请输入英文文本“。 文本实际上是英文的、但我必须从此消息中删除引用的 WEBENCH 搜索参数才能提交我的文本。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    这是一个已知问题、在大多数器件上都会观察到。 我们的专家正在努力。
    但解决此问题需要更长的时间。 解决问题后、我们会通知您。

    谢谢。此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们已将此添加到当前的流水线中、并开始在 Webench 上禁用过时的组件。
    但完全更新我们的数据库需要更长的时间。
    我们将随时更新您的相关信息、但现在我们将关闭此帖子、如有任何进一步的疑问、请回复我们。

    谢谢。此致、
    Umayal