This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51385:TPS51385:查找用于 LT-PSICE 的未加密 Spice 模型

Guru**** 2927930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1582127/tps51385-tps51385-looking-for-un-encrypted-spice-model-to-use-with-lt-psice

器件型号:TPS51385


您好:  

我找到的 TPS51385 降压转换器的 Spice 模型是经过加密的、无法使用 LT-Spice 进行模拟处理。
请您向我提供未加密的版本吗?

谢谢

此致

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    抱歉、我们无法共享未加密版本的 SPICE 模型。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    太糟糕了 感谢您的参与。

    此致

    Nicolas