This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:要求使用 TIDA-00951 EVM 进行评估

Guru**** 2922410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1582141/tida-00951-asking-for-the-tida-00951-evm-for-evaluation

器件型号:TIDA-00951


尊敬的团队:

我的托管人 Accton 有一个新的无人机应用、他们希望参考我们的 TIDA-00951 设计(2kW 隔离式双向直流/直流转换器)、并询问我们是否还有该 EVM 供他们进行评估、您是否愿意让我们知道该参考设计是否可供订购?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    此帖子有任何更新吗?

    谢谢!

    Andy