This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 英语:如何使用自定义激励数据来驱动 DAC8820

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1583257/tina-ti_english-how-to-use-custom-stimulus-data-to-drive-the-dac8820

器件型号:Tina-TI
Thread 中讨论的其他器件:TINA-TIDAC8820

您好、

我将使用 TINA-TI 对 DAC8820 进行仿真。  我有一个用于驱动 DAC 的自定义波形的 csv 数据文件。  我在 TINA 中找到了两个数据生成器符号。  但这些数据生成器存在局限性:首先、只有 8 位、而 DAC8820 最多需要 16 位。  其次、没有外部数据输入选项。  我想知道是否有办法使用 16 位自定义数据驱动 DAC?

 

谢谢、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我认为 TINA-TI 中没有任意的数据生成器。  相反、您将使用两个 8 位生成器创建图形并利用这些生成器构建图形。  我已经看到过去使用了一种并联输出 ADC、然后您可以使用 ADC 的动态电压输入来生成任意数字输出。

    谢谢、

    Paul