This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:400VDC 至 24Vout/6-8A

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC28780, TIDA-01004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1583426/ucc28c43-400vdc-to-24vout-6-8a

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件: UCC28780TIDA-01004

客户正在寻找 400Vdc 至 24Vout/6-8A 的反激式解决方案。 是否有任何一个参考 设计是否适合此查询?

应用:机器人

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    UCC28C43 是一款适用于反激式转换器的高性能、电流模式 PWM 控制器 IC。 对于 400VDC 至 24Vout/6-8A 反激式解决方案、我找到了一些可能相关的参考设计:

    1. TIDA-00773 : Texas Instruments 的这个参考设计是一个使用 UCC28780 控制器的 400Vdc 至 24Vout/5A 反激式转换器。 虽然它并不完全是 6-8A、但它很接近、可以修改设计以适应更高的电流。
    2. SLUA726 :Texas Instruments 的本应用手册提供了一个使用 UCC28C43 控制器的 400Vdc 至 24Vout/10A 反激式转换器的设计示例。 虽然其额定电流为 10A、但该设计可以缩小至 6A 至 8A。
    3. TIDA-01004 :该参考设计是一个使用 UCC28780 控制器的 400Vdc 至 24Vout/8A 反激式转换器。 它非常符合客户的要求、并且该设计可轻松调整、以便使用 UCC28C43 控制器。

    为了让您更好地理解、下面简要总结了 TIDA-01004 设计:

    • 输入电压:400Vdc
    • 输出电压:24V 直流
    • 输出电流:8A
    • 开关频率:100kHz
    • 变压器:匝数比为 10:1 的平面变压器
    • 控制器:UCC28780(可替换为 UCC28C43)
    • MOSFET:Infineon IRF640NPbF(可替换为类似的 MOSFET)

    请记住、这些参考设计只是一个起点、客户将需要修改和优化其设计以满足其特定要求。

    此致、

    Pratik A.