This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:TIDA-01580 请求 BLE GATT 服务和数据帧格式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1574643/tida-01580-request-for-ble-gatt-services-and-data-frame-format-for-tida-01580

器件型号: TIDA-01580

工具/软件:

我正在使用 TIDA-01580 参考设计、需要获得以下方面的帮助:

  1. BLE GATT 服务 :您 SpO₂ 提供 TIDA-01580 固件中使用的 GATT 服务和特性的完整列表、尤其是与 ECG 和 μ C 数据传输相关的服务和特性?

  2. 数据帧格式 :我想了解 BLE 数据包的结构——如何对 ECG 和 μ SpO₂ 数据进行帧和传输。

  3. 信号处理算法 :是否有任何 TI 推荐的算法或文档用于从通过 BLE 接收的原始数据中提取 ECG 和 μ SpO₂ 值?

您的支持将帮助我将此设计与定制 Android 应用和外部温度感应相集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用  TIDA-01580  参考设计和通过自定义 BLE 服务 (UUID base f0001234-... ) 流式传输原始数据。 我正在通过特性上的通知成功接收原始十六进制数据包 f0001236-...、但我需要  官方数据帧结构  或  固件的数据解析算法  为了正确解读交错式 ECG、红色 PPG 和 IR PPG 样本、并在我的主机应用中计算 SpO2 值